大家好、团队、
如何测量 TPS7A8300数据表图56中所示的噪声? 它看起来像是示波器图? 您是如何过滤信号的?
谢谢、此致、
Hans
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hans、
是的、您回答正确。 对于线性稳压器、当我们讨论噪声时、我们指的是稳压器本身产生的噪声。 该噪声主要来自稳压器的基准。 电源抑制比(PSRR)(也称为纹波抑制)是 LDO 过滤输入轨纹波能力的度量。 噪声敏感型应用需要一个“干净”的输出轨。 因此、它们需要低 LDO 噪声和高 PSRR。
因此、为了测量噪声、我们完全正确地希望使用尽可能干净的输入电源、以便我们只测量自生成的噪声。 虽然电池有时可用作电源、但这对于您要测试的应用条件并不总是实用的。 因此、我们通常使用工作台电源、然后在测试器件(DUT)之前对其进行滤波、测试器通常位于 EVM 上、如下面的方框图所示。 这种滤波可使用无源组件完成、甚至可使用附加 LDO 的 PSRR 来完成。 您将需要确保测量 DUT 的本地 Vin、以解决您的滤波方法中的任何压降。
虽然上面的方框图来自我之前的帖子中提供的白皮书、但示波器测量将使用相同的确切过程。
非常尊重、
Ryan