This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:如何测量噪声、如图56所示

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793851/tps7a8300-how-to-measure-noise-like-shown-in-fig-56

器件型号:TPS7A8300

大家好、团队、

如何测量 TPS7A8300数据表图56中所示的噪声? 它看起来像是示波器图? 您是如何过滤信号的?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    您可以看到、这是放大了输出信号的示波器图。 由于噪声幅度较小、您可能需要增益输出、以确保高于示波器的本底噪声。 为了捕获带宽、您需要在输出端使用带通滤波器。 以下培训视频讨论了进行最精确噪声测量的更多步骤:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-7

    请注意、我们通常使用频谱分析仪进行噪声测量。 以下白皮书详细介绍了此过程:

    www.ti.com/.../slyy076.pdf

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢你。 但是、您使用了哪种类型的输入电压源? 这也会增加输出噪声、对吧?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    是的、您回答正确。  对于线性稳压器、当我们讨论噪声时、我们指的是稳压器本身产生的噪声。  该噪声主要来自稳压器的基准。  电源抑制比(PSRR)(也称为纹波抑制)是 LDO 过滤输入轨纹波能力的度量。  噪声敏感型应用需要一个“干净”的输出轨。  因此、它们需要低 LDO 噪声和高 PSRR。

    因此、为了测量噪声、我们完全正确地希望使用尽可能干净的输入电源、以便我们只测量自生成的噪声。  虽然电池有时可用作电源、但这对于您要测试的应用条件并不总是实用的。  因此、我们通常使用工作台电源、然后在测试器件(DUT)之前对其进行滤波、测试器通常位于 EVM 上、如下面的方框图所示。  这种滤波可使用无源组件完成、甚至可使用附加 LDO 的 PSRR 来完成。  您将需要确保测量 DUT 的本地 Vin、以解决您的滤波方法中的任何压降。

    虽然上面的方框图来自我之前的帖子中提供的白皮书、但示波器测量将使用相同的确切过程。  

    非常尊重、

    Ryan