This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:24V AUX 电源连接到 TPS23750

Guru**** 1434200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23750EVM-107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793940/tps23750-24v-aux-power-to-tps23750

器件型号:TPS23750

您好!

根据 slvs590b.pdf 文档、当我们使用辅助电源 ORing 选项-2时、TPS23750设计为使用24V 适配器供电。

您能否确认 、如果我 将24V 连接到标记点、以下电路(参考:TPS23750EVM-107)是否正常工作? 我是否需要添加 更多组件(电容器)才能使其正常工作?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、
    您将需要在+24V 输入端添加一个串联二极管。 否则、48V PoE 将尝试过驱动辅助24V 输入。 您还需要将24V 输入的"GND"连接到 RTN、以与选项2保持一致。 请注意、上图显示它与 VSS 相关联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artem、

    感谢您的快速回答。

    在我的应用中、器件 由 PoE 或 AUX 电源供电。

       当24V 输入的 GND 连接到 RTN 时、器件是否可以由 PoE 供电? 或者  、使用 PoE 时、是否需要通过 RTN 断开24V 输入的 GND?

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    您无需断开24V 输入的 GND。  在检测和分类期间、RTN 至 VSS 内部 FET 断开、因此24V Aux 不会干扰 PoE 握手。 一旦 PoE 达到48V、它将提供电源、b/c 48V > 24V。  正如我在上一篇文章中提到的、您确实需要为24V 输入添加一个串联二极管。  

    Artem