This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56C215:RML 和 RMH

Guru**** 2533390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794206/webench-tools-tps56c215-rml-and-rmh

器件型号:TPS56C215

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户希望按如下方式设置模式。

-轻负载运行:FCCM

电流限制:ILIM

频率:1200kHz

 

根据 d/s 中的表.3、RML 应为51k Ω、RMH 应为180k Ω。 但是、Webench 建议 RML=49.9k Ω、RMH=158k Ω。 这是 Webench 的错误吗?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS56C215-WBDesign1107.pdf

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    可能是这样。 请按照数据表进行配置。  

    实际上、只要 MODE 引脚上的电压处于特定范围内、就可以选择 MODE。 Webench 值也可能在范围内。  

    此致、

    Hao