请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56C215 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我的客户希望按如下方式设置模式。
-轻负载运行:FCCM
电流限制:ILIM
频率:1200kHz
根据 d/s 中的表.3、RML 应为51k Ω、RMH 应为180k Ω。 但是、Webench 建议 RML=49.9k Ω、RMH=158k Ω。 这是 Webench 的错误吗?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS56C215-WBDesign1107.pdf
此致、
山口