This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:使用 UCC28950时、瞬态输出峰值电流出现问题。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791297/ucc28950-some-problem-relate-to-transient-output-peak-current-using-ucc28950

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070

你好  

我们正在开展使用 UCC28070 (PFC)和 UCC28950 (DC-DC)开发1.2k 转换器的项目。

我们有一个问题、即输出中的瞬态峰值电流。

当输出电流高于70A 时。 这将成为关断模式。  我们的转换器具有多种保护功能 、不仅使用控制 IC、还使用固件和额外电路。

我附加了在  连接客户产品时以瞬态峰值电流测量的波形。  即使这是正常运行、我们的转换器也会由于峰值电流而关断。

那么、您能否提出一些建议来降低峰值输出电流? 调试 TI IC 中的某些部件、例如软启动、PCM 等。

谢谢你

住口

缩放  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyeongmin

    您能告诉我这两个图显示了什么吗?

    您能否提供此事件期间 SS/EN 引脚上的电压图?

    我认为控制器在过流事件期间将进入间断模式。 可以通过增加 SS/EN 引脚上的电容器来增加进入断续模式之前的延时时间-这也会增加软启动时间。 您还可以使用从 SS/EN 到 VREF 的上拉电阻器来增加进入断续模式所需的时间。 这些选项在的文档中进行了说明。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/UCC2895x-Hiccup-prevention.docx

    请告诉我您的使用方式。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我想减小输出峰值电流。  我想知道增加关断时间和峰值电流之间有什么关系?


    您能告诉我这两个图显示了什么吗?
    -->黄色一个是输出电压,绿色一个是输出电流

    您能否提供此事件期间 SS/EN 引脚上的电压图?
    -->当然,让我在获取客户设置后进行检查。

    让我根据您的建议检查我们的电路。

    这是我们在 ss/en 引脚附近的电路。



    您能不能告诉我们任何建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyeongmin

    感谢您识别这两个图。 因此、客户产品已连接、此时存在较大的浪涌电流。 是否有办法降低该电流的振幅、这是预期的电流水平。 连接客户装置时、可能会产生火花、这可能会导致长期损坏。

    请在上面的电路中解释光耦合器的功能。

    我认为有些东西会拉低 SS/EN 引脚、这会阻止控制器切换。 这就是为什么我希望看到 SS/EN 处的波形的原因。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyeongmin
    我将此主题标记为"已解决"、但如果未解决、请在此处提供更新、我将继续与您合作。
    此致
    Colin