主题中讨论的其他器件: UCC28070
你好
我们正在开展使用 UCC28070 (PFC)和 UCC28950 (DC-DC)开发1.2k 转换器的项目。
我们有一个问题、即输出中的瞬态峰值电流。
当输出电流高于70A 时。 这将成为关断模式。 我们的转换器具有多种保护功能 、不仅使用控制 IC、还使用固件和额外电路。
我附加了在 连接客户产品时以瞬态峰值电流测量的波形。 即使这是正常运行、我们的转换器也会由于峰值电流而关断。
那么、您能否提出一些建议来降低峰值输出电流? 调试 TI IC 中的某些部件、例如软启动、PCM 等。
谢谢你
住口
缩放