请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25037 我一直在处理此器件上的轻负载问题。
我在前馈电压模式下使用芯片。
FB 引脚接地、Comp 引脚连接到 BJT 的集电极。 然后、BJT 由我的控制环路驱动。 通过改变控制环路中的设定点、我现在能够调整我的输出电压。 只要我的输出上有负载、所有这些都能很好地工作。
问题是、我在次级侧的输出端看到低频到无负载的纹波。
要隔离问题、我执行了以下操作:
我将控制环路从公式中取出、并将电位器连接到 COMP 引脚、以便可以手动调节输出。 问题没有改变。
我能够将输出纹波与我在 COMP 引脚上看到的一些稳压器对齐。 我附加了几个示波器捕捉器。
空载2ms:
可以在通道4上看到有问题的噪声。
40uS 时无负载:
半负载2ms:
半负载40uS: