请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
我的客户在未连接电池的情况下在最终电路板中测试了 BQ25895。
插入适配器后、VSYS 将在3.8V 至4.2V 之间变化、这是正常现象、因为没有电池并且 Q4导通。
但在 VSYS 从3.8V 到4.2V 的周期内、VSYS 将下降到3.3V 9秒。
为什么会发生这种情况?
原理图如下所示、OTG 连接到 GND。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
波形如下所示:
VBUS -蓝色、VSYS -红色、SW -黄色、电感器电流-绿色。
连接适配器后、VSYS 启动、并在3.8V 和4.2V 之间变化2秒(这是正常情况)。 然后 VSYS 将下降到3.3V 并持续9秒、然后返回到3.8V 和4.2V 之间的变化大约500ms、然后 MCU 开始工作并写入 I2C 以禁用充电并将 VSYSMIN=3.7V。 然后 VSYS 稳定在大约3.8V。
主要问题是使用默认寄存器时、VSYS 将降至3.3V。
放大:
在 VSYS 从3.8V 变为4.2V 的周期内再次放大
放大周期 VSYs=3.3V
放大 VSYS 在3.8V 时保持稳定的周期