This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:VSYS 在启动时将为3.3V 9秒

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788860/bq25895-vsys-will-be-3-3v-for-9-seconds-at-start-up

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户在未连接电池的情况下在最终电路板中测试了 BQ25895。

插入适配器后、VSYS 将在3.8V 至4.2V 之间变化、这是正常现象、因为没有电池并且 Q4导通。

但在 VSYS 从3.8V 到4.2V 的周期内、VSYS 将下降到3.3V 9秒。

为什么会发生这种情况?

原理图如下所示、OTG 连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法通过在开始时将 CE 拉至高电平来执行测试。 因为它是 QFN 封装器件、并且 CE 连接到电路板上的 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在启动过程中、Isys 是什么样的?

    谢谢、


    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形如下所示:

    VBUS -蓝色、VSYS -红色、SW -黄色、电感器电流-绿色。

    连接适配器后、VSYS 启动、并在3.8V 和4.2V 之间变化2秒(这是正常情况)。 然后 VSYS 将下降到3.3V 并持续9秒、然后返回到3.8V 和4.2V 之间的变化大约500ms、然后 MCU 开始工作并写入 I2C 以禁用充电并将 VSYSMIN=3.7V。 然后 VSYS 稳定在大约3.8V。

    主要问题是使用默认寄存器时、VSYS 将降至3.3V。

    放大:

    在 VSYS 从3.8V 变为4.2V 的周期内再次放大

    放大周期 VSYs=3.3V

    放大 VSYS 在3.8V 时保持稳定的周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    BTST 电容应为47nF。 请提供所有 BQ25895寄存器值。

    谢谢、


    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是默认值、因为当 VSYS 下降到3.3V 时、MCU 尚未开始工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试以下操作:

    1。 将 BTST 电容更改为47nF。
    2.从客户电路板上断开 SYS 负载。 请重试并查看 VSYS 是否下降。
    3.为 MCU 使用单独的电源并尝试读取寄存器值。 如果在 DPM 中,VSYS 有可能会降至3.3V。
    4.使用 BQ25895 EVM 代替客户电路板、查看启动行为是否相似。

    谢谢、


    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这个线程已经有很长的时间了。 它被视为已解决并已结束。

    谢谢、

    宁。