This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:使用电池上的感应和电源连接器时、将电池负极连接到 VC0

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792839/bq76920-attaching-battery-minus-to-vc0-when-sing-a-sense-and-power-connector-from-a-battery

器件型号:BQ76920

为了更准确地感应电池组中的电池电压、我想使用两个连接器。  但是,我担心将“遥测”连接器“电池负极”连接到 PCB 上的电源连接器“电池负极”。  通常情况下,这将在 VC0连接上进行,但这不能通过遥测连接器解决电源问题。 那么问题是-我是否可以通过平衡电阻器将遥测连接器的“电池负极”连接到 VC0,而不是将其附加到 VSS?  所附文件中的数字应该有助于澄清我是 asking.e2e.ti.com/.../TI-BQ76920-VC0-Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    正确、拓扑与 EVM 非常相似。
    连接电源连接器首先为器件提供 VSS 参考。 VC0和其他电池输入将由滤波电容器以 VSS 为基准。 稍后连接遥测连接器时、输入将在滤波器稳定时接受电池电压。
    bq76920输入不会测量低于 GND、因此在放电期间 BAT_PWR_MINUS 引线上的压降将从电池1电压中移除、因为 VC0可能会低于 VSS、但在充电期间连接将允许测量电池电压。
    SRP 和 SRN 是输入、C43和 C44电容器可返回到 VSS 端子网以实现最佳滤波效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我有几个后续问题:

    1 -是否有更好的导线方法来避免"放电调整"步骤?  我看不到一个明显的问题、但我肯定会错过一些问题。

    2 -您能否展开"bq76920  输入不测量 GND 以下、因此 BAT_PWR_MINUS 引线上的压降将在放电期间从电池1电压中移除、因为 VC0可能会低于 VSS、 但在充电期间、连接将允许测量电池电压。" 陈述(可能是一张手绘图片)?  在放电期间、我无法完全让我的头部在 VC0周围低于 VSS。  我尝试将其绘制出来、但在充电过程中无法找到 R51的调整。  通常我可以算出欧姆定律、但我感到有问题。  请提供任何帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    随着系统变得很大、路径损耗会变得更具影响。 设计可能会开始分离监控功能并参考适当的电路点、并在不同电压之间使用隔离。 除了在 GND 和底部电池负极之间保持一个低路径电阻外、我不知道明显的电阻。 看到结尾、但也有一些限制。
    2.您可以查看 www.ti.com/.../slua749a.pdf 的图22和23。 在图23中、可以更轻松地想象 VC1将测量电池和互连的电压。 当放电电流从电池流出、从 B-上升到 B1时、显示为 Vtransient 的电压将为负。 因此、当 IC 输入看到电池电压和 V瞬 态电压之和时、路径电阻上的电压从电池电压中减去。 在充电电流从 B1下降到 B-的过程中、V瞬 态为正、并且在 IC 输入端、V瞬 态会增加电池电压。 在图22中、VC0连接到电池底部、在放电期间、VC0不会/一定不会明显低于 VSS (GND)、器件不会测量该负电压。 报告的电池电压将降低。 接近 UV 电平时、该值可能会被推至 UV 阈值以下并导致故障。 充电期间、VC0将从 VSS 变为正、该部件可以测量差分电池电压。
    将 IC 的 VSS 基准移至电池底部(如图24)可以降低系统电流对电压测量的影响、但允许传感引脚移动。 SRP 的推荐范围有限。 对于大路径电阻、引脚可能需要瞬态保护、而传感放大器可能会饱和、从而无法正确报告电流或保护阈值运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 回答问题的人。 在这3个选项中、风险最低的选项目前是对 FW 进行调整、并确保 BAT1的 UV 限制是适当的。