This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069 MOS 注意事项

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792076/lm5069-lm5069-mos-consideration

器件型号:LM5069

尊敬的团队:

1.背靠背 MOS 使用不同的 MOS 有什么问题呢?

在我的想法中、应该可以使用同一个。

2.对于 散热问题,我的客户将使用2+2背对背。 这里有任何问题吗?

驾驶性能还可以吗?

如何计算总4个 MOS 仍然有足够的驱动能力? 与4个 MOS 的总 Qg 相关?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    1) 1) Q1是热插拔 FET、应具有强大的 SOA、其中 Q2阻断 FET。 对于 Q2、较低的 Ron 就足够好了。

    2) 2) LM5069最多可驱动6个 FET。 如果我们希望驱动更多的 FET、可能需要特别注意。

    请在设计计算 器 www.ti.com/.../toolssoftware 中输入您的规格 并发送给我进行审核。
    目标应用程序和 EE 是什么?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    是否有更新?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    当您收到更新时、请随时重新打开。

    此致、
    Rakesh