This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:设计容量

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793434/bq27426-design-capacity

器件型号:BQ27426

你(们)好  

BQ27426的设计容量为14000 mAh、但规格为8000 mAh。 哪一个是正确的?

我们并联使用三节18650电池、总容量为10、000mAh。            

BQ27426是否可以支持它?

谢谢你。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否尝试在电量监测计上以10000mAh 进行编程、但它没有变化? 如果变化、则表示8000mAh 不是器件的有效最大值。 如果它确实是最大值、您仍然可以按照下面列出的应用手册使用电量监测计:
    www.ti.com/.../slua760
    谢谢
    Onyx