Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503EXT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ10503EXT 你(们)好。
我现在通过电源设计器进行仿真、以验证 LMZ10503EXT 的输出电压特性。
由于以下电路(Rfbt、Rfbb、Rcomp = 0.1%电阻器)的仿真、1.2V 输出容差为2.57%。
此输出容差是否意味着+/- 2.57%? 还是意味着+ 2.57%? 是否有方法可以降低此容差?
我期待你的答复。
谢谢。