This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10503EXT:有关 LMZ10503EXT 的电压输出容差的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793248/lmz10503ext-question-about-a-voltage-output-tolerance-on-lmz10503ext

器件型号:LMZ10503EXT

你(们)好。

我现在通过电源设计器进行仿真、以验证 LMZ10503EXT 的输出电压特性。

由于以下电路(Rfbt、Rfbb、Rcomp = 0.1%电阻器)的仿真、1.2V 输出容差为2.57%。

此输出容差是否意味着+/- 2.57%? 还是意味着+ 2.57%? 是否有方法可以降低此容差?

我期待你的答复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    容差为+/- 2.57%。 该容差受器件间差异和反馈电阻器值容差的影响。 由于您使用0.1%电阻器值进行了仿真、因此您可以更改的电阻值不会太多。 我会进一步研究这一点、如果我发现您可以做的任何其他事情、请返回给您。

    请注意、与 WEBENCH 设计结果相关的电气特性表6.5相比、反馈电压变化为+/- 2.5%。


    此致。
    Jimmy