请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A19 大家好、
我有一个问题:最大值 额定值 为 Vout=VIN+0.3V。 在应用中的关闭阶段、无法保证电压。 输出上的电流高达 80µF μ A。 输入电压可在几毫秒内从20V 下降至0V。 体二极管在短时间内的最大电流是多少? 何时需要外部反向二极管?
此致、Xaver
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.