This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:最大 额定值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793450/tps7a19-max-ratings-for-vout

器件型号:TPS7A19

大家好、

我有一个问题:最大值 额定值 为 Vout=VIN+0.3V。 在应用中的关闭阶段、无法保证电压。 输出上的电流高达 80µF μ A。 输入电压可在几毫秒内从20V 下降至0V。 体二极管在短时间内的最大电流是多少? 何时需要外部反向二极管?

此致、Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xaver、

    TPS7A19没有专用的反向电流保护电路。 体二极管是寄生二极管、这意味着它不是专门设计的二极管。 我们不会描述或测试该体二极管。 反向电流不受限制。 如果您希望在应用中出现反向电流情况(Vin < Vout)、则必须为此反向电流添加外部保护。 通常、这是通过从 OUT 到 IN 的肖特基二极管来实现的。 由于肖特基二极管的正向电压较低、因此使用该二极管。

    非常尊重、
    Ryan