请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117 主题中讨论的其他器件: TLV767
大家好、
除了 TLV1117外、我们是否有低成本引脚对引脚 LDO 替代输入电压应力高于10V 的1117 LDO? 谢谢!
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
杨
除了 TI.com 上提供的1Ku 定价外、我们不会在外部论坛上分享详细的定价信息。
关于您的请求、您能否在此处提供有关系统/应用需求的更多详细信息? 客户当前使用的是什么封装(SOT-223、TO-252、TO-220等)? 传统的1117线性稳压器具有许多不同的封装选项。 您能否澄清此处的负载电流要求(最大电流、平均负载电流等)?
此处需要考虑的一个选项是 TLV767、 这是一 款最近推出的下一代1A 宽输入电压线性稳压器。 与传统的标准线性稳压器相比、TLV767具有许多优势、包括: