This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:tlv1117替代产品

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792256/tlv1117-tlv1117-alternatives

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件: TLV767

大家好、

除了 TLV1117外、我们是否有低成本引脚对引脚 LDO 替代输入电压应力高于10V 的1117 LDO? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 TI.com 上提供的1Ku 定价外、我们不会在外部论坛上分享详细的定价信息。

    关于您的请求、您能否在此处提供有关系统/应用需求的更多详细信息? 客户当前使用的是什么封装(SOT-223、TO-252、TO-220等)? 传统的1117线性稳压器具有许多不同的封装选项。 您能否澄清此处的负载电流要求(最大电流、平均负载电流等)?

    此处需要考虑的一个选项是 TLV767、 这是一 款最近推出的下一代1A 宽输入电压线性稳压器。 与传统的标准线性稳压器相比、TLV767具有许多优势、包括:

      • 降低待机功耗:  

        • µA μ A Iq (<上一代 Iq 的10%)

        • 无需最小负载即可实现适当的调节/稳定性

      • 出色的电气性能:

        • 在整个线路、负载和温度范围(-40至125 C)内具有1%的输出电压精度

        • 出色的纹波抑制:100kHz 时为53db PSRR。  

      • 简单易用的解决方案:

        • 陶瓷电容器稳定、输入电容最小。 无需钽。

        • 折返电流限制有助于实现安全的低功耗电路

        • 减小浪涌电流、以实现受控的稳定启动

      • 在紧凑型封装(4mm2)中改善热性能:

        • θJA =77.7°C/W、采用2x2 WSON 封装

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soileau、

    TLV767也是我的选择、我只是想确保我们是否有成本更低的更好选择。 谢谢!