请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件:GPCRB
您好!
使用 HTCFR26650 2电池组时、我面临意外行为。
一旦温度低于某个阈值、完整电荷和剩余电荷估算将变为通量并降至远低于1000mAh 的值。
整个设计容量为6400mAh (适用于2节电池组)、但监测计绝不会报告任何接近该值的情况。 该值在5700和6100之间变化。 但我想这是一个单独的问题、我也想获得一些帮助。)
一些相关(我希望)的信息:
-我选择了0x444 Chem_ID、在>~10C 的温度范围内、一切都可以正常工作
我们使用内部温度进行估算。 TS1未连接到恒温器。
-设置->配置->温度启用设置为0x01 (TSInt)。
保护:UTC = 0C、UTD=-20C。
我还将随附 gg.csv 和所有 DF 参数。
e2e.ti.com/.../params.gg.csv.zip
提前感谢。
此致。