This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:HTCFR26650低温满电荷估算问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793126/bq28z610-htcfr26650-low-temperature-full-charge-estimation-issue

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:GPCRB

您好!

使用 HTCFR26650 2电池组时、我面临意外行为。

一旦温度低于某个阈值、完整电荷和剩余电荷估算将变为通量并降至远低于1000mAh 的值。

整个设计容量为6400mAh (适用于2节电池组)、但监测计绝不会报告任何接近该值的情况。 该值在5700和6100之间变化。 但我想这是一个单独的问题、我也想获得一些帮助。)

一些相关(我希望)的信息:

-我选择了0x444 Chem_ID、在>~10C 的温度范围内、一切都可以正常工作

我们使用内部温度进行估算。 TS1未连接到恒温器。

-设置->配置->温度启用设置为0x01 (TSInt)。  

保护:UTC = 0C、UTD=-20C。

我还将随附 gg.csv 和所有 DF 参数。

e2e.ti.com/.../params.gg.csv.zip

提前感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请使用我们的在线工具 gpcrb 优化监测计以实现低温性能。 指令是直接的。
    从该工具获取结果时、请执行以下操作:

    在监测计上对 chem dat 文件进行编程。
    然后对监测计上返回的 gg 文件进行编程
    -将更新状态和 RA 标志更改为 defualt 值。 00和 ff55以及 FFFF
    -执行学习周期
    -执行冷温度评估。

    谢谢
    Onyx