This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 PMBus 或类似器件的汽车类 PMIC 降压转换器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS549A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790653/automotive-pmic-step-down-buck-w-pmbus-or-similar

主题中讨论的其他器件:TPS546C23TPS549A20

您好!

我正在搜索一些汽车类电源降压转换器。

宽输入电压范围为5伏 至 18伏+/- 1 V

高电流输出>= 10A

输出电压范围为0.8伏至5、5伏

I²C 和遥测总线(μ C/SPI……)

可能具有一些功能安全特性。

如果效率高于90%、则效果会更好

TPS549A20 或 TPS546C23就是一个很好的例子  、但 尚未提供汽车型号。

请在此处提供一些建议。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、

    遗憾的是、我们目前没有任何符合这些要求的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在不久的将来是否有机会从 TI 获得某些器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimitri、

    您能告诉我您的应用吗? 我们的发展蓝图是以需求为导向的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dimitri、

    我看到您已发布其他解决方案。 我现在将关闭此帖子。 您可以随时通过响应重新打开它。