请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS546C23、 TPS549A20您好!
我正在搜索一些汽车类电源降压转换器。
宽输入电压范围为5伏 至 18伏+/- 1 V
高电流输出>= 10A
输出电压范围为0.8伏至5、5伏
I²C 和遥测总线(μ C/SPI……)
可能具有一些功能安全特性。
如果效率高于90%、则效果会更好
TPS549A20 或 TPS546C23就是一个很好的例子 、但 尚未提供汽车型号。
请在此处提供一些建议。
提前感谢您!