This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:UCC28700-Q1负电压

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792900/ucc28730-q1-ucc28700-q1-negartive-voltage

器件型号:UCC28730-Q1

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 UCC28730-Q1进行设计。
我想使用以下规格进行设计、但我需要一份变压器指南。
我们将设计的规格如下。
▣规格:
        -输入:85 ~ 265Vac / 60Hz
        -输出:+ 12V/0.4A (4.8W)、-12V/0.1A (1.2W)
           = 4.8W + 1.2W = 6W

在 Webench 中、只设计了正极。
您是否能够获得上述规格的电路和变压器规格?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    Webench 是一款有限的自动化工具。 有一个链接将带您进入 Excel 设计工具。 它适用于单输出;但是、您可以将该信息用于双输出设计。 www.ti.com/.../sluc579

    输入您的输入电压、使单个12V 输出的输出功率为6W。 这将为您提供变压器一次侧磁化电感和一次侧绕组与二次侧绕组匝数比(NP/NS)。 Vin 至-12的匝数比与 Vin 至+12V 的匝数比相同

    在某些情况下、如果一个输出未加载、另一个输出将能够提供完整的6W 功率。 因此、次级侧的峰值电流和 RMS 电流将是最坏情况下的准确值。

    此致、

    Mike