请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28730-Q1 尊敬的 TI 团队:
我正在使用 UCC28730-Q1进行设计。
我想使用以下规格进行设计、但我需要一份变压器指南。
我们将设计的规格如下。
▣规格:
-输入:85 ~ 265Vac / 60Hz
-输出:+ 12V/0.4A (4.8W)、-12V/0.1A (1.2W)
= 4.8W + 1.2W = 6W
在 Webench 中、只设计了正极。
您是否能够获得上述规格的电路和变压器规格?
谢谢。