Other Parts Discussed in Thread: TPS62175
尊敬的 TI 支持:
=>我们面临 TPS62175设计的启动问题。 直至现在、它在0.25A 电阻负载下运行良好。
=>但由于同一设计可在高达0.5A 的电流下使用、我尝试将其用于360mA 负载、并发现 Vout 卡在2.52V (波形已连接)、永远不会恢复到3.4V。 但是、如果我在通电状态下移除了负载、然后在通电状态下重新连接、则没有问题。 即 TPS62175能够在通电条件下但不在启动期间维持0.35A 负载。
=> IC 似乎进入了电流限制模式、但无法从该模式中恢复。
=>所连接的也是负载为0.3A 时的波形、其中 IC 似乎处于电流限制模式、但在经过几 ms 后恢复并恢复至3.4V。 但是、这里的 IC 高达3.16V
=>设计参数是 VIN=12V 至18V、0.25A 时 VOUT=3.4V。
=>使用了电感器 SRN3015-100M、其中 IRMS=1A、Isat=0.88A、我认为这与数据表中建议的值相似。
请尽早帮助我们。
此致、
Jagdish