Other Parts Discussed in Thread: CSD13202Q2, CSD22202W15
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD13202Q2 主题中讨论的其他器件: CSD22202W15
我需要上面提到的2个器件的 ESD 数据。我需要下面提到的器件的 HBM、MM 和 CDM 值。
| 弹性零件号 | 说明 | 制造商 | 制造商器件型号 | 修订了 MPN | 人体模式(HBM) | 机器模式(mm) | 带电器件放电模式(CDM) |
| 891-PMHM-TR.000023 | 晶体管 CSD13202Q2 MOS - N 12V 22A SON-6 | M21880 | 应用工程师 | CSD13202Q2 | |||
| 891-PMM1H-TR.000024 | 晶体管 CSD22202W15 MOS - P 8V 10A 9D | M21880 | 应用工程师 | CSD22202W15 |