This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13202Q2:CSD13202Q2

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD13202Q2, CSD22202W15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792022/csd13202q2-csd13202q2

器件型号:CSD13202Q2
主题中讨论的其他器件: CSD22202W15

我需要上面提到的2个器件的 ESD 数据。我需要下面提到的器件的 HBM、MM 和 CDM 值。

弹性零件号 说明 制造商 制造商器件型号 修订了 MPN 人体模式(HBM 机器模式(mm 带电器件放电模式(CDM
891-PMHM-TR.000023 晶体管 CSD13202Q2 MOS - N 12V 22A SON-6 M21880 应用工程师 CSD13202Q2      
891-PMM1H-TR.000024 晶体管 CSD22202W15 MOS - P 8V 10A 9D M21880 应用工程师 CSD22202W15      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prachi、
    感谢您关注 TI MOSFET。 以下是两种器件的 ESD 摘要:

    CSD13202Q2通过350V HBM 和1500V CDM 标准
    CSD2202W15通过4000V HBM 和2000V CDM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    非常感谢您的反馈。
    请您澄清 MM 值的相关内容。
    是否适用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prachi、
    近年来、MM 模型被业界严重降级。 JEDEC 有一个特殊文档来说明为何行业不再需要 MM - JEP172:不再使用机器模型进行器件 ESD 认证。 TI 不再支持 MM 作为产品资质认证或产品工程评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供详细信息