请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5017大家好、我有一个48V 电源、需要从中获得19瓦的输出来提供3.3V、5V、12V 和15V 电源。 我有牵引方案可以执行此操作:
1 -隔离48V 电压、然后尝试使用任何电压稳压器获取隔离部分的电压。
2:使用 LM5017等隔离式降压转换器单独降压和隔离每个电压电平。
我的问题是:以上两项中的更好解决方案是什么? TI 提供了哪些解决方案来实现这一选定的选择?
提前感谢。