This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多级隔离电压的更好解决方案是什么?

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792708/what-is-the-better-solution-for-multi-level-isolated-voltages

主题中讨论的其他器件:LM5017

大家好、我有一个48V 电源、需要从中获得19瓦的输出来提供3.3V、5V、12V 和15V 电源。 我有牵引方案可以执行此操作:  

1 -隔离48V 电压、然后尝试使用任何电压稳压器获取隔离部分的电压。  

2:使用 LM5017等隔离式降压转换器单独降压和隔离每个电压电平。  

我的问题是:以上两项中的更好解决方案是什么? TI 提供了哪些解决方案来实现这一选定的选择?  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我推荐的解决方案是、您可以使用一个隔离式电源控制器首先获得15V 电压、然后使用三个非隔离式转换器 LDO 或 SMPS 分别从15V 获得3.3V、5V 和12V 电压。 对于15V 隔离式电源控制器、您可以使用 PWM 控制器 UCCx8c4x 器件、因此您也可以将 LM5017用于隔离式应用。

    此致、
    Teng