请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 尊敬的 TI 专家:
请帮您查看原理图吗? 这是一个15S 电池组、BQ76940+外部 MCU 系统。 MCU 是否可以从负载接收电流信息并通过 I2C 发送到 BQ76940? 并且 可以省去 BQ76940的采样电阻器? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.