This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:原理图审阅

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792336/bq76940-schematics-review

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI 专家:

请帮您查看原理图吗? 这是一个15S 电池组、BQ76940+外部 MCU 系统。 MCU 是否可以从负载接收电流信息并通过 I2C 发送到 BQ76940? 并且  可以省去 BQ76940的采样电阻器? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../Schematic_A000_Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    MCU 无法将发送电流信息写入 BQ76940。 我快速看了原理图、到目前为止没有发现任何问题。 我将更详细地介绍该内容、并在今天结束前发送我的反馈。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    一些观察结果:
    - SRP/SRN 引脚可直接连接至 GND
    -如果未使用 CHG 和 DSG 引脚、则可保持断开状态
    -不需要 TSX 引脚上的电容器、尤其是在您未连接热敏电阻的情况下。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:
    明白了、非常感谢您的及时支持。