This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:当电池进入低功耗保护时、BQ24232不会在 VOUT 输出

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791206/bq24232-bq24232-not-output-at-vout-when-battery-into-low-power-protection

器件型号:BQ24232

您好 TI 团队。
我们正在开发 BQ24232。 现在、我们有一些情况、如下所示。

情况1:非工作情况
连接器 EN1、EN2、CE 至 GND、ILIM 悬空(NC)。
当电池进入低功耗保护模式时(测量电池电压为0V)。
将5V 电压插入 bq24232 VIN。 VOUT 不输出电压。
这意味着当外部电源输入时、系统无法启动。
根据 SLUS821J–2008年10月–2017年5月修订版数据表第8.1章、"此功能可减少电池的充电和放电周期数、允许使用
正确的充电终止、并使系统能够在电池组出现故障或缺失的情况下运行。 "
Bq24232即使在没有电池的情况下也能提供 Vout。

情况2:工作情况
情况1和2之间的不同之处在于、EN1连接到 VOUT、电阻为10Kohm。
BQ24232可在没有电池(或低功耗保护电池)的情况下提供输出电压。
它还会禁用电池低功耗保护并持续为电池充电。


为什么情况1无法正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jax、您好!
    您能否分享您的原理图? 此外、当存在 VIN 时、您是否还具有 BAT 引脚的示波器捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Raheem

    感谢您的回复。

    请参阅随附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能详细介绍一下电池低功耗模式。 为什么电压为0V? 此外、OUT 上还有任何负载吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    输出电压负载约为100mA。
    在使用低至2.4V 的电池电压之前、BQ24232最初是正常输出 VOUT。
    当电池电压低至2.4V 时、电池保护板会切断电池输出。
    之后、BQ24232 VOUT 状态类似于情况1。
    禁用电池过放电保护的唯一方法是至少提供4.2V 电压来启用 MOS 保护。
    BQ24232中的正确操作是在 VIN 存在时输出 VOUT、并尝试在电池不存在或不存在时检测电池。
    但它不会这样做...对此问题有什么想法吗?
    BTW、这种错误情况在过放电保护发生后出现。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是预期行为。 如果由于保护器打开而导致电池缺失、则系统将从 IN 供电。 由于您的配置已将输入限制为100mA、并且您的负载为100mA、因此输出将进入短路保护。 由于器件处于输出短路状态、因此不会运行电池检测例程。 我建议将输入电流限制提高到高于系统负载的水平、以防止这种情况发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    我们将在下一个硬件版本中修复此问题。

    感谢您的支持。

    JAX