请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982 我的正常工作电压为3.3V、可以提供3.7V 过压保护
2.如何了解有源电流限制和断路器
4.为什么封装能够实现这么小的尺寸、与 ADI 相同的负载面积是您的负载的几倍、以及如何确保此小型封装的冷却
通常有 一 个电流感应电阻器。 我看到该器件已被取消。 使用哪种方法代替该电阻器的功能?
6.Tps25982大规模生产时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.