This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:关于 Tps25982的一些问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791360/tps25982-some-problm-about-tps25982

器件型号:TPS25982
我的正常工作电压为3.3V、可以提供3.7V 过压保护

2.如何了解有源电流限制和断路器

4.为什么封装能够实现这么小的尺寸、与 ADI 相同的负载面积是您的负载的几倍、以及如何确保此小型封装的冷却

通常有 一 个电流感应电阻器。 我看到该器件已被取消。 使用哪种方法代替该电阻器的功能?

6.Tps25982大规模生产时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    感谢您的支持!
    1A)您的3.3V 电压轨的应用用例是什么

    2a)有源电流限制和断路器操作:您能参考数据表中的图19和图20吗?如果您有任何疑问、请告诉我。

    4A)该器件提供更好的热性能、有助于我们实现小外形尺寸。

    5A)该器件使用电流镜电路来测量 FET 电流

    6a)将向您私下发送详细信息。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您比较的是 ADI 的哪一部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、

    如果您没有任何其他问题、请在解决后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh