主题中讨论的其他器件: LM117、
您好!
背景:
我正在设计电平从3.3V 或5.25V 转换为15V、从15V 转换为3.3V 或5.25V 的信号调节电路(用于连接 PXI 数字 I/O 和受测单元(UUT))。 这些连接将在产品内部进行配置、因此我希望在 连接不正确时保护电路的输入免受过压影响。 在低压侧(3.3或5.25) 、我使用的输入电阻器(10k)连接到低电容二极管(2pF)的阳极 、集电极连接到3.3或5.25电源轨。 假设所有输入都被拉至+15V 的最坏情况、我使用的许多通道的每个输入1.15mA 会快速增加。
我想使用 TL431IB 作为其精度、但需要将其输出缓冲为小于200mA 的灌电流。 因此、我设计了一个具有10uF 输出电容的简单 NPN/PNP 推挽式缓冲器、如此处所示。
R2 (100欧姆) 用于在基极/发射极结"关闭"时对输出进行有限控制。
根据 TL431数据表、我相信与 R2串联的输出电容器是可以的。
此外、JP11 、R3和 R5电阻器允许选择3.3或 5.25V 输出。
问题:
是否有任何"危险信号"问题值得我注意?
例如:查看一些稳压器的数据表、建议在某些条件下(例如关闭)使用二极管、如 LM117数据表的以下摘录所示。 这是否是我的电路的问题?
我们将感谢您提出任何建议或警告。
-James