This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:最大工作频率

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792521/lmg1020-maximum-operating-frequency

器件型号:LMG1020

大家好、团队、

LMG1020的最大工作频率为60MHz、

MOSFET 能够提供高电流、IVDD 随频率的增加而增加。

以80MHz 运行 LMG1020是不可实现的(超出规格)、或者器件可能以该频率运行、从而限制 MOS?

哪个参数会降低?

器件是否能够承受或内部电源架构是否无法在所有这些频率下支持?

封装非常小、因此我假设存在一些功率耗散限制。

我同意80MHz 超出规格、我们不保证任何超出规格的值。

只是检查一下背后的东西...

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、日落、

    你撞到了头上的钉子...

    这一切都与功率耗散有关。 最大开关频率取决于使用的电路(开关元件)、栅极电阻器和电源电压。

    我们将对应用手册进行最终审核、以进一步详细讨论这一点。 应在未来几周内将其发布到 www.ti.com。 在 LMG1020产品文件夹中设置警报、以便在我们添加警报时发出警报。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我们!