请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 大家好、团队、
LMG1020的最大工作频率为60MHz、
MOSFET 能够提供高电流、IVDD 随频率的增加而增加。
以80MHz 运行 LMG1020是不可实现的(超出规格)、或者器件可能以该频率运行、从而限制 MOS?
哪个参数会降低?
器件是否能够承受或内部电源架构是否无法在所有这些频率下支持?
封装非常小、因此我假设存在一些功率耗散限制。
我同意80MHz 超出规格、我们不保证任何超出规格的值。
只是检查一下背后的东西...
谢谢、
日落