This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM138:lm138

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM138, LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792174/lm138-lm138

器件型号:LM138
主题中讨论的其他器件: LM338

我将使用稳压器 LM338/LM138  我需要 Vin=12V、VOUT=5V 和 IOUT =5A

我可以选择哪种方法以及如何 限制电阻和电容值

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Belhaj、

    您可以根据是否需要密封封装来选择稳压器。
    LM138的温度范围也比 LM338大。

    您指的是什么电阻器/电容器值?
    反馈电阻器将基于您的输出电压。
    通常不需要输出电容器、但如果器件离输入滤波器太远或需要更好的瞬态响应、则可以添加输出电容器。

    这在两个数据表中都有详细说明。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我需要12V 输入电压和5V 输出、电流为5A、我可以使用 LM138

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Belhaj、
    数据表第12页提供了一个为5V 输出选择外部组件的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在第12页的这种情况下、如何确定 Iout = 5A 或 lm138、其输出电流始终等于5A