请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM138 主题中讨论的其他器件: LM338
我将使用稳压器 LM338/LM138 我需要 Vin=12V、VOUT=5V 和 IOUT =5A
我可以选择哪种方法以及如何 限制电阻和电容值
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.