This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ31710:WEBENCH 和数据表之间存在差异

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792196/webench-tools-lmz31710-discrepancy-rset-between-webench-and-datasheet

器件型号:LMZ31710

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我注意到数据表和 WEBENCH 设计之间的 Rset 存在差异、例如:

如果 Vout=1.8V、 则数据表 Rset=715 、但 WEBENCH Rset=732

对于 Vout=3.3V 数据表、Rset=316、但 Webench Rset=309

为什么存在差异? 哪一个是正确的?

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Phil、

    感谢您提请我注意这一点。 数据表中的 Rset 值正确、并遵循公式1进行输出电压选择。 此外、316欧姆和715欧 姆也是1%的常见电阻值。 我将与 Webench 团队联系以纠正这种差异。

    此致、
    Jimmy