请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我注意到数据表和 WEBENCH 设计之间的 Rset 存在差异、例如:
如果 Vout=1.8V、 则数据表 Rset=715 、但 WEBENCH Rset=732
对于 Vout=3.3V 数据表、Rset=316、但 Webench Rset=309
为什么存在差异? 哪一个是正确的?
谢谢
Phil