This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:输入电流下降问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790553/bq24170-input-current-drop-issue

器件型号:BQ24170

您好!

我们正在开发一个将 BQ24170用作电源管理 IC 的电路板、用于处理电池充电和开关电源路径。

在电池充电和开关电源的情况下、它运行良好、但我们注意到在加载器件时、输入电流出现了一些奇怪的行为。 电流会定期下降一定量(未完全下降)并立即恢复。 似乎负载电流越大、输入电流压降越大。 输出工作正常、并且注意到电流没有变化。

在发现此问题时、我注意到 ACDRV 电压每2.5s 定期下降一小部分(负载电流为300mA 时为200-300mV)、BATDRV 也是如此。

我尝试移除了所有额外的组件(在原理图上标记为 DNI)、这些组件被添加以控制输入 MOSFET 的导通速度、从而减少了其 CGD 和 CGS、但没有任何变化。

BQ24170的输出端具有降压/升压控制器(LTC8390)。

这种下降的原因是什么? 提前感谢。

https://youtu.be/AXvcnjaOiLE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anatoly、

    查看原理图后、我有一些问题:
    CELL 引脚= VREF、可将电池稳压电压设置为12.6V、但您只有12V 输入。 此充电器是一款仅降压型充电器、因此无法为3s1p 电池充满电。
    2.根据 ACSET 电阻器和 RAC=0.002ohm 设置的输入电流限值为20A。即使电池电压低于12V、我认为 ACDRV 的电荷泵输出也很难打开输入 FET 以提供完整的20A 电流。 您能否重新获取显示 V (AVCC 引脚)、V (PVCC 引脚)和 I (RAC)(可以是 V (RAC+- RAC-)的示波器图、以确认流经输入 FET 的最大电流?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应。

    我们将使用汽车12V 为器件供电、并希望使用工作的发动机从该器件获得大约14V 的电压。

    2.遗憾的是,我现在无法在满负载时测量器件(没有这样的电源)。 此外、测量 RAC 电压时也出现问题、我没有测试点。 我已经将导线焊接到电阻器上、但它会在任何大电流上产生过多的噪声。

    但是、ACDRV 电压每2.5秒就会下降、而无需任何额外的负载、并且无需连接电池。

    我现在得到的结果(所有图片都是在压降时拍摄的):

    1、2 - RAC、3 - AVCC、4 - Pvcc。 未连接电池、无负载。

    1、2 - RAC、3 - AVCC、4 - Pvcc。 未连接电池、Rload = 50 Ω、Vin=12.2、Iin = 0.3A

    1、2 - RAC、3 - ACDRV、4 - Pvcc。 未连接电池、Rload = 2 Ω、Vin=12.2、Iin = 6.4A

    此致、
    安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anatoly、

    我不知道 BQ24170中的2.5秒计时器。 AVCC 是通过小型 RC 滤波器提供的电源输出、对吧? 而 AVCC 会下降。 即使在开关过程中、AVCC 中的平均电流也仅为15mA。 AVCC 设置 CMSRC 电压、ACDRV = CMSRC + 6V。 因此、如果 AVCC=CMSRC 下降、ACDRV 也会下降。 您的电源是否可能每2.5秒下降一次?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    最后、我们了解了这里发生的情况。 实际上、AVCC 和电源之间有一些滤波器和保护块、包括反极性保护 IC LM74610、该 IC 在2.66秒内驱动 N-MOSFET、然后将其关闭55ms、以此类推。

    因此、这种压降似乎是可以的、但我们现在还有另一个问题。 测得的压降大约为500-600mV、并且可能随负载电流的增加而增加。

    因此、我们的电源电压必须大于 VBAT+300mV+1V、以确保在压降期间每2.66秒都能在不将电池连接到系统的情况下实现输出。 在我们的用例中、这是一种极端情况、可能无法满足。 因此、我们考虑将 LM74610替换为始终开启的 LM74700。

    或者、当 BQ24170接通电池时、我们可以通过某种方式降低阈值电压吗?

    此致、

    安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anatoly、

    /BATDRV 保持在 ACN - 6V (钳位到接地)、以便在以下情况下将电池连接到系统
    条件有效:
    •VAVCC > VUVLO (电池电源 AVCC)
    •VACN < VSRN + 200mV
    通过内部电荷泵将/BATDRV 上拉至 ACN、并将 ACDRV 引脚设置为 CMSRC + 6V、以开启 N 通道 ACFET、如果以下所有条件均有效、则将适配器连接至系统:
    •VACUV < VOVPSET < VACOV
    •VAVCC > VSRN + 300mV

    200mV 和300mV 在内部是固定的。 我没有遵循您上面提到的额外1V 电压。
    此致、
    Jeff