您好!
我们正在开发一个将 BQ24170用作电源管理 IC 的电路板、用于处理电池充电和开关电源路径。
在电池充电和开关电源的情况下、它运行良好、但我们注意到在加载器件时、输入电流出现了一些奇怪的行为。 电流会定期下降一定量(未完全下降)并立即恢复。 似乎负载电流越大、输入电流压降越大。 输出工作正常、并且注意到电流没有变化。
在发现此问题时、我注意到 ACDRV 电压每2.5s 定期下降一小部分(负载电流为300mA 时为200-300mV)、BATDRV 也是如此。
我尝试移除了所有额外的组件(在原理图上标记为 DNI)、这些组件被添加以控制输入 MOSFET 的导通速度、从而减少了其 CGD 和 CGS、但没有任何变化。
BQ24170的输出端具有降压/升压控制器(LTC8390)。
这种下降的原因是什么? 提前感谢。