请参阅下面的配置 GPIO、在 RAIL1为"正常"时延迟输出高电平。
加载/写入硬件(器件)闪存和重启 UCD9090A 的结果显示无延迟。 为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../aeqj_5F00_b_5F00_v01.docxIt似乎添加的图形未存储。 请参见附加文件。
你好 John
我们几周前通过电话讨论过这个问题。 但它已经关闭了。
如果在器件复位结束时已经满足条件、则记录受逻辑控制的 GPO (LGPO)上的延迟。 在您的情况下、在 UCD 复位结束之前对12V 电压进行了 alread 调节。 这就是未观察到25ms 延迟的原因。
在调用过程中、我提供了一个权变措施解决方案、以使用电源轨的 ENABL 引脚实现相同的功能、并演示了如何在 Fusion GUI 上实现此功能。 您是否对此有任何问题?
此致
Yihe