This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:配置的 GPIO 输出不能#39;t 添加延迟

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791218/ucd9090a-configured-gpio-output-doesn-t-add-delay

器件型号:UCD9090A

请参阅下面的配置 GPIO、在 RAIL1为"正常"时延迟输出高电平。

加载/写入硬件(器件)闪存和重启 UCD9090A 的结果显示无延迟。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../aeqj_5F00_b_5F00_v01.docxIt似乎添加的图形未存储。 请参见附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    我们几周前通过电话讨论过这个问题。 但它已经关闭了。

    如果在器件复位结束时已经满足条件、则记录受逻辑控制的 GPO (LGPO)上的延迟。 在您的情况下、在 UCD 复位结束之前对12V 电压进行了 alread 调节。 这就是未观察到25ms 延迟的原因。

    在调用过程中、我提供了一个权变措施解决方案、以使用电源轨的 ENABL 引脚实现相同的功能、并演示了如何在 Fusion GUI 上实现此功能。 您是否对此有任何问题?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yihe、
    是的、您在回复中提供的信息就是您告诉我的信息。 我正在寻找第二个意见。 GPIO 逻辑不能独立于电压轨监控逻辑运行、这毫无意义。 此外、我无法像您建议的那样在一个电源轨上启用多个使能引脚。 将此问题转交给其他 TI UCD 设计人员、以获得新解决方案。
    谢谢
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如上所述。 这是器件复位后的行为。 如果逻辑在器件退出复位后为真、则延迟仍然有效。
    您可以使用多个电源轨的使能端、而不是仅使用一个电源轨。 只需将电源轨的启用视为与逻辑控制 GPO 相同。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    如果是这种情况、则内部信号标识"器件超出复位范围时"。 我在 GPIO 配置中看不到任何此类函数... 门控功能的状态或状态列表。 如何知道 "器件何时退出复位状态"?

    是否有任何详细介绍内部器件操作的用户文档。 有趣的 TI 培训视频缺少有关使用器件进行设计的详细信息。

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    器件超出复位范围由 V3P3或 RESET 信号决定。 如果 V3V3高于 POR 阈值或外部复位高于阈值、则器件被视为超出复位范围。 我们将在下一个发布文档中解决此问题。

    培训视频 将演示如何使用融合 GUI 来实现 器件的各个功能。 我们还致力于提供更多内容以帮助客户。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我将尝试使用3.3V 电源输入 P3V3。 无法使用复位输入、因为它在所有电源打开且使能端处于活动状态之前不可用。 我注意到 Fusion 工具只能模拟  电源轨活动。 是否有办法模拟 GPIO 输出活动?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请确保 P3V3在器件退出复位 并完成初始化(复位后20ms)之前确实达到电源正常 状态。 currentlty GUI 仅支持模拟电源轨活动。

    此致

    Yihe