This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UCC23513是否具有 DESAT 功能?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791939/ucc23513-does-ucc23513-have-desat-function

器件型号:UCC23513

您好!

客户需要确认、如果 UCC23513具有 DESAT 功能以保护 IGBT。

 我在数据表中没有发现任何词语提到它、但可能是"短路钳位功能"? 请帮助我们确认。

为了便于参考、我附上 了他们使用的旧器件的 DESAT 描述。 UCC235131具有相同或类似的功能吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    我是负责 UCC23513的应用工程师、我可以帮助回答您的问题。

    遗憾的是、UCC23513没有像 ACPL-333J 那样的 DESAT 保护。 在功能上等效的 TI 器件是 ISO5x5x 系列: www.ti.com/.../description
    这些器件具有用于 DESAT 检测的专用引脚。

    如果您的客户对分立式短路和 DESAT 检测感兴趣、请查看此 TI 参考设计 :www.ti.com/.../tidue55.pdf

    如果我回答了您的问题、请按绿色的"已解决"按钮。

    此致、
    Mateo