主题中讨论的其他器件: TPA3255、 UCC28C45、 UCC2897A、 UCC3808-1、 TL431
尊敬的团队
我开始 使用 UCC256301开发 LLC 直流/直流转换器。
我的输入电压为12v (10-12v)
输出电压将为53V 、因为我打算在"便携式"应用中将其与 TPA3255音频放大器配合使用、因此我正在寻求最佳效率。
我意识到必须更改多个值/器件以促进10-12 V 直流输入操作、但规格表似乎建议这可以在各种功能所需的输入值范围内实现。
在查看建议的应用信息时、我发现自己在计算反馈电阻器值的问题上有点困惑。
在交流/直流原理图中、它显示了一些可能仅存在于某些平行宇宙中的高电阻值电阻器。 (请参阅图像)
由于涉及低电压、因此在此应用中不需要隔离。
问题。
是否有一个不需要使用光耦合器和 TLV reg (根据图像)的简单替代 ct?
我直接从 EVM 原理图中获得了反馈布置、但它具有12v o/p、我具有53v。
如果可行的话,我可否就这种反馈安排和一些价值获得一些帮助?
Web Bench 不允许<30V 直流输入、因此我无法利用该输入来获得设计帮助。
谢谢
Julian de Ross