This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:30A 时的低电压问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789053/ucc2897a-issues-with-low-voltage-at-30a

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC24612

团队、

我有一位客户使用 UCC2897A 进行设计、以相对较快地在工作台上构建隔离式2.7V 30A 转换器。 他从输出 3.3V@30A的 EVM 开始。 目的是将 EVM 修改为在恒定电流模式下工作、然后在输出达到2.7V 时切换到恒定电压。 他们在设计交叉电路时没有遇到任何问题。

然后、他们意识到负载可能会不时将输出电压降至2V 以下、并意识到他们没有考虑同步整流器 MOSFET 的栅极驱动要求。 (低于2V 时、这些 SR 的栅极驱动可能不足、并且由于本设计采用自驱动 SR。)   

他们的第一个想法是为低栅极阈值器件交换 SR MOSFET、他们尝试了这一点、但转换器在交换 FET 后失败、然后他们意识到输出端可能存在同步导通路径(短路)。   

 问题:

您是否认为可以构建小型背板来修改2897a EVM 的工作电压低至1.5V??  他们的想法是设计一个直接驱动电路、如下所示。  (两个选项。):

A.

  • 利用来自2897的波形(时钟/振荡器或输出引脚)。
  • 使用 MOS 驱动器芯片构建回波电路来驱动脉冲变压器、从而为 SR MOSFET 实现隔离式栅极驱动信号。
  • 从电路板布局布线上切断栅极引脚布线、将这些引脚与原始电路隔离。
  • 使用跳线从我的背负式电路上的脉冲变压器馈入 SR。
  • 这应该可以实现输出上接近零伏的操作、对吧?

或者...

B.

从一开始、2897a EVM 就不是正确的选择、因此、谨慎/最好将电路板全部报废并从已经包含直接驱动 SR 的电路板开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、
    感谢您对问题的详细问题以及对之前在 EVM 上进行的广泛测试的描述。
    如您所知,将 EVM 输出电压从3.3V 更改为恒定电流30A 和恒定电压1.5V (CC/CV)输出并不是一个简单的问题。
    这些是涉及的设计问题:
    (1)在 CC 模式下、输出电压可以为零。
    EVM 使用 Vout 生成 P_BIAS 信号、为 UCC2897A 供电。 这意味着您需要其他一些方法来生成 P_BIAS。
    (2)二次侧的同步整流器可能没有足够的电压来打开。
    无论您使用自驱动还是 SR 控制器、如 UCC24612系列器件、都是如此。
    我建议您在设计中考虑以下几点:
    *使用 UCC2897A 的 OUT 信号驱动正向同步整流器 Q3、Q4。 这需要一个栅极驱动器变压器来实现隔离
    *使用反相 AUX 信号驱动续流整流器 Q5.Q7。 这需要另一个栅极驱动变压器。
    *您需要两个反馈环路。 恒定电流反馈和恒定电压反馈。
    这两个反馈通过二极管进行或操作来驱动 U2光耦合器。
    *您需要使用专用偏置电源为 UCC2897A 供电。

    整个项目超出了本论坛的范围、但这些想法可能会有所帮助。
    您的选项 A 是调查的好方法
    我认为具有同步整流功能的 UCC2897A 是一款很好的控制器、是一项很好的设计挑战。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、
    1周后、此帖子没有新主题、因此我将关闭该帖子。
    如果您有其他问题、请打开新主题帖。
    此致
    John