请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 主题中讨论的其他器件: UCC24612
团队、
我有一位客户使用 UCC2897A 进行设计、以相对较快地在工作台上构建隔离式2.7V 30A 转换器。 他从输出 3.3V@30A的 EVM 开始。 目的是将 EVM 修改为在恒定电流模式下工作、然后在输出达到2.7V 时切换到恒定电压。 他们在设计交叉电路时没有遇到任何问题。
然后、他们意识到负载可能会不时将输出电压降至2V 以下、并意识到他们没有考虑同步整流器 MOSFET 的栅极驱动要求。 (低于2V 时、这些 SR 的栅极驱动可能不足、并且由于本设计采用自驱动 SR。)
他们的第一个想法是为低栅极阈值器件交换 SR MOSFET、他们尝试了这一点、但转换器在交换 FET 后失败、然后他们意识到输出端可能存在同步导通路径(短路)。
问题:
您是否认为可以构建小型背板来修改2897a EVM 的工作电压低至1.5V?? 他们的想法是设计一个直接驱动电路、如下所示。 (两个选项。):
A.
- 利用来自2897的波形(时钟/振荡器或输出引脚)。
- 使用 MOS 驱动器芯片构建回波电路来驱动脉冲变压器、从而为 SR MOSFET 实现隔离式栅极驱动信号。
- 从电路板布局布线上切断栅极引脚布线、将这些引脚与原始电路隔离。
- 使用跳线从我的背负式电路上的脉冲变压器馈入 SR。
- 这应该可以实现输出上接近零伏的操作、对吧?
或者...
B.
从一开始、2897a EVM 就不是正确的选择、因此、谨慎/最好将电路板全部报废并从已经包含直接驱动 SR 的电路板开始。